This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:原理图实现审查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700927/am26lv32-schematics-implementation-review

器件型号:AM26LV32

您好、支持论坛、

请根据所附的原理图查看所附的实现。

尽量遵循参考原理图。

谢谢您、此致、

-Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    4A (引脚14)和4B (引脚15)可断开并保持开路。 该器件将输出(在本例中为4Y)驱动至默认高电平状态、该状态可保持断开状态。

    如果这是该总线上的最后一个接收器、我建议在 CH1_PHA 和 CH1_PHB 上添加终端电阻器、以帮助提高较长电缆或高数据速率的信号完整性。

    U19器件上220 Ω 的端接电阻比正常值略高。 该值的范围通常为80 Ω 至120 Ω、具体取决于电缆。 该值是否基于电缆阻抗?

    该器件还具有内部失效防护偏置、因此当总线空闲时、第二个器件上的外部偏置可提供更大的裕度。 这是否为同一总线上的其他节点提供偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。

    回复:"4A (引脚14)和4B (引脚15)可以断开连接并保持开路。 该器件将输出(在本例中为4Y)驱动至默认高电平状态、该状态可保持断开状态。"

    是否与内部失效防护偏置有关? 不确定是否可以安全断开并保持断开。 请确认。

    回复:" U19器件上220 Ω 的端接电阻比正常值略高。 该值的范围通常为80 Ω 至120 Ω、具体取决于电缆。 该值是否基于电缆阻抗?"

    与您的建议相比、如果发送器侧和接收器侧都有220欧姆的端接电阻器(基于标准4m 电缆、具有典型阻抗)、性能和噪声抗扰度将如何受到影响?

    回复:"此器件还具有内部失效防护偏置、因此当总线空闲时、第二个器件上的外部偏置可提供更大的裕度。 这是否为同一总线上的其他节点提供偏置?"

    我看不到这些内部失效防护偏置部件(第8.2节中的图表?) 数据表中。 请确认。

    谢谢、

    -Albin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    回复:"以上内容是否与内部失效防护偏置有关? 不确定是否可以安全断开并保持断开。 请确认。"


    内部失效防护偏置可确保当器件的输入保持开路、断开或短路时、接收器输出保持已知状态。 建议将未使用的输入保持断开状态。 对输入进行外部偏置将导致系统消耗更多电流。

    回复:"与您的建议相比、如果发送器侧和接收器侧都有220欧姆的端接电阻器(基于标准4m 电缆、具有典型阻抗)、性能和噪声抗扰度将受到怎样的影响?"


    端接电阻基于所用电缆的特性阻抗。 该电阻器值应在该值的20%以内、该值的范围介于80 Ω 和120 Ω 之间。 大多数双绞线电缆具有120 Ω 的特性阻抗。
    您应该只在总线上的最后一个接收器上使用一个端接电阻器。 RS-422器件的驱动器无需终端。

    回复:“我看不到这些内部失效防护偏置部件(第8.2节中的图表?) 数据表中。 请确认。"


    此图仅描述了接收器的基本功能。 有关失效防护条件的说明、请参阅数据表的第8.4节。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    此致、
    Eric