This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:原理图实施审查

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700926/am26lv31-schematics-implementation-review

器件型号:AM26LV31

您好、支持人员、

请查看随附的实施、并告诉我是否正确。

根据所附的原理图、请进行估算、并让我知道您需要多长时间才能彻底查看原理图。

然后、请查看设计。

谢谢您、此致、

-Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    对于 RS-422器件、端接通常仅用于远端接收器。 如果 CLK 和 SYNC 线路也在接收器端接、器件上的额外负载可能会影响性能。 该器件的典型电压额定负载为100欧姆

    U140器件上220 Ω 的端接电阻比正常值略高。 该值的范围通常为80 Ω 至120 Ω、具体取决于电缆。 该值是否基于电缆阻抗?

    AD_CLK 上的 RC 滤波器网络可能会引入一些相位延迟。 这在数据速率较慢时并不重要、但可能会影响速率较高的信号。 器件将以何种比特率运行?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    回复:"对于 RS-422器件、终端通常仅用于远端接收器。 "

    我发现一些应用手册说、由于双向通信、RS-422器件的两端都需要端接。

    回复:"如果 CLK 和 SYNC 线路也在接收器端接、器件上的额外负载可能会影响性能。"

    您是指发送器结束了吗? 拼写错误? 当额外负载看起来很小时、它会对性能产生什么影响?

    回复:"AD_CLK 上的 RC 滤波器网络可能会引入一些相位延迟。 这在数据速率较慢时并不重要、但可能会影响速率较高的信号。 器件将以何种比特率运行?"

    它的工作方式与截止频率为151MHz 的抗混叠滤波器类似。 对于在32MHz 下运行的信号、应该是可以的。

    请提供建议。

    谢谢、

    -Albin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    回复:"由于双向通信、我发现一些应用手册说 RS-422器件的两端都需要终端。"

    RS-422是单向的(每条总线只有一个驱动器)、因此仅需在电缆末端靠近最后一个接收器的位置进行端接。 您可能会想到 RS-485标准、它是双向的、在驱动器和接收器端接。 应用手册可能会有所帮助。

    回复:"您是指发送器端? 拼写错误? 当额外的负载看起来很小时、它会对性能产生怎样的影响?"

    在总线上并联增加更多电阻会增加驱动器的电流消耗、以保持差分电压。 这与必须限制每条总线上接收器数量的原因相同。

    请告诉我这是否明确。

    此致、

    Eric