This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:关于 Vbus 建议运行条件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700521/bq24392-about-vbus-recommended-operating-conditions

器件型号:BQ24392

您好!

您能否 将测试条件电压(4.5V~5.5V)反映到数据表中的建议工作电压中。
客户认为建议的 Vbus 电压和测试条件应该是相同的值。

例如、
FSA832匹配 Vbus 建议的工作电压和测试条件电压。


此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    建议的 vVbus 范围基于 USB 2.0规范。 测试条件用于覆盖此范围的边界。  您能否描述客户应用、客户是否尝试使用 Vbus 作为 Vcc (直接器件电源)、而不是使用来自 USB 连接器的传统 Vbus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik-San、

    感谢 您的支持。

    您是否会考虑更改 Vbus 建议

    从(4.75V 至5.25V)到(4.5V 至5.5V)的电压?

    因为 客户担心 Vbus 电源电压是否为4.75V、

    由于存在压降、BQ24392输入电压将违反建议规格

    甚至是较小的电缆。

    但4.75V Vbus 输出符合之前器件的规格。

     

    除此之外,竞争对手的引脚兼容器件还支持4至6V 的电压,

    客户 将从其他设备(“FSA832”)更换设备。


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    我们无法更改此器件的建议 Vbus 范围。 BQ24392可在4.5V 和5.5V 电压范围内保证电压范围 、但功能特性不是。 如果 Vbus 降至4.75V 以下、则超出 USB 2.0规范范围、应处于4.75V 至5.25V 范围内。 我建议将 Vbus 置于该范围内。