This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS191:SN75ALS191是否具有工业温度范围?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS191, THVD1500, SN65C1168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701912/sn75als191-sn75als191-with-industrial-temp-range

器件型号:SN75ALS191
主题中讨论的其他器件: THVD1500SN65C1168

您好!

我正在寻找双路差动线路驱动器。  SN75ALS191是一款完美匹配的器件、但0至70度的温度范围不足以满足要求。

您是否有-20至85度以及-20至100度的替代方案? 理想的引脚兼容性。 封装应为 SOIC8的 SO*。

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    遗憾的是、在该温度范围内、我们没有双驱动器。 一个选项是 SN65C1168、其额定温度为85 C、但有两个您不会使用的接收通道。 另一种选择是使用两个 THVD1500器件。 同样、这将导致未使用的接收通道、但它允许在高达125 C 的温度下运行

    我希望这对您有所帮助-如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大