This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:如何使用未使用的直流升压?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701933/tusb214-q1-how-is-to-unused-dc-boost

器件型号:TUSB214-Q1

你(们)好。

我的客户不想使用 TUSB214-Q1的直流升压功能。

MCU 未使用、因此无法由 I2C 进行控制。

我可以仅通过硬件控制直流升压吗?

或者、您能否推荐具有 CDP 功能且无直流升压功能的转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    TUSB214-Q1只有直流升压低电平设置、这是通过驱动 DC_BOOST (2)/ ENA_HS = L (引脚被拉至低电平)–40mV 来实现的。 遗憾的是、我们没有任何其他具有 CDP 功能且无直流升压功能的 USB 2.0转接驱动器。