This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557:关于电流限制机制

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701805/tps2557-about-mechanism-of-the-current-limit

器件型号:TPS2557

大家好、

 

我们想知道电流限制机制。

我们知道、如果负载电流达到电流限制值、该器件会通过驱动器来协调 FET 的电阻。

我的理解是否正确?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kanemaru、

    你是对的。 该器件将协调 RDS 以限制电流。 换言之、当电流受到限制时、FET 将处于饱和区、由栅极设置限流。
    如有任何疑问、请随时咨询。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

     

    感谢您的回答。

    我知道 RDS 是电流限制中超过35m Ω(最大值)的值。

     

    [例如]

    如果 VIN=5V、IOUT=2A、电流限制=1A、则 RDS 约为2.5ohm、VOUT=2.5V。

    因此、PD 为2.5W (2.5ohm * 1A)。

     

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kanemaro-San、

    你是对的。 PD 也可以通过(Vin-Vout)* IDs=2.5W 来计算。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru