This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:数据速率/传输质量问题

Guru**** 2764105 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700739/dp83867is-problem-with-data-rate-transfer-quality

器件型号:DP83867IS

我们在 SGMII 和物理以太网(RJ45->电缆)之间的适配器板上使用 DP83867IS 组件。 我们使用以下配置:

  • SGMII 用作4线接口
  • 物理接口:10/100 BaseT
  • 搭接:RX_D0:模式1、RX_D2:模式1、RX_CTRL:模式3、GPIO_0:模式1、GPIO_1:模式1、 LED_2:模式1、LED_1:模式1、LED_0:模式2

在该配置中、我们会遇到以下问题(客户端=物理接口、服务器= SGMII):

  • 从服务器到客户端(从 SGMII 到物理接口)的数据传输工作正常;传输速率约为。 77MB/s
  • 从客户端到服务器(从物理接口到 SGMII)的数据传输工作错误;我们得到的传输速率约为。 200kB/s

您有什么想法吗、我们可以做些什么来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Heico、

    您的服务器和通过 RJ45连接的链路伙伴之间似乎存在双工不匹配。 如何将 DP83867IS 设置为10/100基本模式?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    感谢您的快速回答。 我们不会将 DP83867IS 解释性设置为10/100模式。 我们仅使用自举引脚和 AutoNeg。 配置。 这可能是问题吗? 我们应该使用固定数据速率吗? 这是通过搭接引脚实现的吗? 如果我将禁用 AutoNeg。 并启用 SGMII、DP83867IS 器件将使用哪种速度?

    此致、

    Heico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heico、

    您使用的是哪个链接合作伙伴? 您能给我一个原理图吗? 您还能将寄存器0x0转储到 DP83867的0x1f 吗? 这将告诉我您要解析的速度和双工。

    将器件设置为10/100模式的理想方法是设置寄存器0x9 = 0x0000、并通过设置寄存器0x0 = 0x1200或断开/重新连接电缆来重新启动自动协商。

    无法使用自举来确定 DP83867的速度。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    抱歉、在 SGMII 侧、我们使用的是第三方器件、但我们没有它的电路图。 我们只有一个 Web 基础管理界面、用于管理 SGMII 至以太网转换器和第三方器件之间接口的状态等信息。 对于转换器、我们使用了 TI 的应用手册和参考设计来获取数据表中的电路图和布局技巧。 因此、内存转储并不那么容易。 您是否有任何其他提示或提示、我们可以在硬件上尝试? 这对我们非常有帮助。

    此致、

    Heico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Heico、

    好的。 对于提示、如果您遇到吞吐量问题、通常会出现双工不匹配。 默认情况下、如果连接方处于固定速度模式、则连接方必须采用半双工连接。 如果您无法轻松检查 DP83867寄存器、则应研究连接的连接方是否处于固定速度模式。

    如果正在执行自动协商、请检查 DP83867寄存器地址0x5、该地址显示了自动协商过程检测到的链路伙伴的功能。

    此外、SGMII 还具有自协商过程。 如果您的第三方器件 SGMII 器件启用或禁用自动协商、这应该是已知的。

    第三、SGMII 自动协商在 IT 中有2个角色:Mac 和 PHY。 这些角色包括 PHY 启动自动协商过程、MAC 用一个位应答自动协商。 DP83867在 PHY 模式下运行 SGMII 自动协商。 如果您的第三方器件也以 PHY 模式运行、则可能会出现问题。

    这些是我可以向您建议的要点、您可以验证/检查以尝试使链路正常运行、而不会看到更多原理图或存储器转储。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢您的提示。 我要试一下。 如果出现积极的结果、我将在这里解决该问题。

    此致、

    Heico