This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DVDDA2P5最大电流

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701542/dp83867is-dvdda2p5-maximum-current

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83867E

您好!

我对 DP83867IS 功耗有疑问。

我们的客户希望知道 IDD25 (2个电源)的最大电流。
在 DP83867IS 数据表第11页的"电气特性"中、  
有 IDD25的典型电流(137mA)、但未写入最大电流。

他们计划将 TLV70025 (输出200mA)用于 VDDA2P5电源、
他们希望确保200mA 足以满足 VDDA2P5的要求。

从应用手册(SNLA241)"DP83867E/IS/IR/CR RGZ 功耗数据"、
我了解功耗将随运行条件而变化。
因此、最大电流未进行表征、也未写入数据表、是否正确?

从"表4. 1000m 双电源"的应用手册中、VDDA2P5电流似乎是
当温度为25/105/-40时、大约133mA 至137mA。
和"表10。 1000M 双电源、可实现通道利用率"、
当通道利用率为0/50/100%时、VDDA2P5电流约为135mA 至136mA。
因此、TLV70025 (输出200mA)似乎足以满足任何条件、
但你怎么看呢?
或者、如果发送巨型数据包(例如16KB)、VDDA2P5的电流是否会超过200mA?

请注意、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅

    您认为数据表中不存在最大电流、并且只有应用手册指示功耗。 这不是在多种器件和工艺中的表征、但足以确定电源的大小。

    如您所示、200mA 稳压器足以支持1个 DP83867器件。 巨型数据包不会显著改变功耗。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    非常感谢您对我的支持。
    我明白了、我会告诉我的客户。

    此致、
    G.F.