This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2064:热性能信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701020/tps2064-thermal-information

器件型号:TPS2064

大家好、

请帮助确认 TPS2064DGNR 的热性能信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    数据表中似乎没有 Theta Ja 或 Theta JC、我将尝试了解是否存在这些参数、并在明天回复您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TPS2064是一款旧器件、我找不到 TPS2064 DGN 封装的 Theta Ja 参数。 但您可以使用 TPS20xxc DGN 的 Theta Ja、它们的 Theta Ja 接近。

    如有任何疑问、请随时咨询。

    如果您认为您的问题已解决、请关闭此主题。

    此致、
    Bob