This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:什么是 TVS 保护的合适选择?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75240, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701810/tusb2036-what-is-a-suitable-choice-for-tvs-protection

器件型号:TUSB2036
主题中讨论的其他器件:SN75240

TUSB2036数据表说明它是一个 USB 2.0集线器、并显示了数据表图9 (pg17)中用于 TVS (瞬态电压抑制)的 SN75240。

但是、SN75240数据表在多个位置明确指出、由于 SN75240具有高电容、因此仅适用于 USB 1.0应用。 (请参阅随附的文件)

请有人澄清哪一项是正确的?  

非常感谢 。

e2e.ti.com/.../Excerpts-from-SN75240-Datasheets.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚意识到 TUSB2036是一款 USB 2.0全速器件、而不是高速器件... 问题解决了!