请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB2036 主题中讨论的其他器件:SN75240、
TUSB2036数据表说明它是一个 USB 2.0集线器、并显示了数据表图9 (pg17)中用于 TVS (瞬态电压抑制)的 SN75240。
但是、SN75240数据表在多个位置明确指出、由于 SN75240具有高电容、因此仅适用于 USB 1.0应用。 (请参阅随附的文件)
请有人澄清哪一项是正确的?
非常感谢 。