This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:在信号线路上是否需要电容器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701801/dp83867cr-does-it-need-a-capacitor-at-signal-line

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:TIDA-00204

您好!

我们的客户使用 DP83867并检查 TI-DEign (TIDA-00204)。

客户对图7的原理图有疑问。

PHY1_TD_x_P/N 处有一个4.7pF 的电容器

电容器的用途是什么?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    有时可以在 MDI 引脚和接地端之间放置一个小电容器、以减少辐射发射。 这是一个实验、DP83867设计不需要该实验。

    此外、DP83867在没有这些电容器的情况下能够满足 CISPR-11 B 类性能要求、因此我建议不要放置它们。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rob San、

    感谢您的快速回复。
    我将向客户反馈此信息。

    非常感谢、
    Naoki Aoyama