This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:Autoneg 禁用自举

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701481/dp83867cr-strap-for-autoneg-disable

器件型号:DP83867CR

您好!

我们的客户使用 DP83867、对搭接配置有疑问。

客户想要设置 Autoneg 启用。

他们应该在哪种模式下配置自举模式3或模式4?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    要在 DP83867CR 上启用自动协商、必须将 RX_CTRL 引脚绑定到模式3。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob San、您好!

    感谢你的答复。
    我了解自举设置。
    我很困惑、因为表5中的自举功能的名称是"Autoneg Disable (自动禁用)"
    并且寄存器0x0000的位名称为"自协商使能"。

    谢谢、
    Naoki Aoyama