This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A:G 和 G/使能问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC172A, SN65LBC173A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699000/sn65lbc173a-g-and-g-enable-question

器件型号:SN65LBC173A
主题中讨论的其他器件:SN65LBC172A、

您好,

SN65LBC173A/SN65LBC172A 的信号脉冲宽度、信号脉冲边沿(以 ns 为单位)是多少。?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CRIS、
    我们将了解使能引脚的时序。 您在这里关注的是什么? 您是否想知道使能引脚的切换速度有多快?
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CRIS、

    我想我们对您提到信号脉冲宽度时的含义仍然有点困惑。 该器件的使能控制是静态控制、因此单个脉冲不会强制器件切换。 如果您担心在使能线路上发生状态更改后器件启用/禁用所需的时间、您可能需要参考 tPHZ/tPLZ/tPHZ/tPZH/tPZL 规范。

    最大