This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:此器件的 IBIS 模型存在精度问题、请帮助进行更新。

Guru**** 2513905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699416/sn65hvd01-ibis-model-of-this-part-has-accuracy-problems-please-help-to-update

器件型号:SN65HVD01

您好!  

当我们测试 IBIS 模型时、我们发现其中存在精度问题、任何人都可以对其进行更新?

ryt1097699_2

REB_P3v3:

AB_hs:

附件如下所示:

e2e.ti.com/.../sllm229c.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我们需要就此与建模团队进行联系。 只需确认一下、您对上拉/下拉曲线中出现的不连续性的担忧吗?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的帮助。 是的、我的担忧与您所说的相同。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    感谢您的确认。 我已经和建模团队讨论过这一点、我们的理解是上拉/下拉曲线中出现的不连续性是建模过程的一个伪影、即用于生成 IBIS 文件的底层器件模型在这些特定条件下未给出准确的结果。 不过、我们认为这不会对仿真精度产生重大不利影响。 在这种情况下、通过 V/T 波形很好地捕获驱动器特性、这些特性也与 I/V 波形相当匹配。

    但是、如果您遇到与模型或仿真相关的任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大