This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS250DF410:如何使用2、4或8分频时钟设置 PRBS 模式生成/校验器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701759/faq-ds250df410-how-to-setup-prbs-pattern-generation-checker-using-divide-by-2-4-or-8-clock

器件型号:DS250DF410
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

DS250DFxxx 和 DS280DFxxx 使用简单时钟可在高达28Gbps 的不同数据速率下生成不同的 PRBS 模式。 为了使其非常简单、可以使用 SigconArchitect 来实现此目标。 执行此操作的步骤是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此示例中、12.5GHz、6.25GHz 或3.125GHz 时钟可用作 RXP0/RXN0引脚的输入、以启用 TXP0/TXN0以25Gbps 的速率生成 PRBS31模式。 从外部看、TXP0/TXN0连接到 RXP1/ RXN1引脚、我们将确认25Gbps PRBS31无错误运行。 在此示例中、我们使用 SigconArchitect GUI。 在另一篇文章中、我们通过寄存器执行同样的操作。

    使用 SigconArchitect 软件:确认软件与受测评估板或器件进行通信后、请按照以下步骤设置 GUI:
    a.使用差分 SMA 电缆、从时钟源连接到评估板 RX0A+/RX0A--
    b.使用差分 SMA 电缆、从 TX0A+/TX0A-连接到下一个接收器-例如 RX0B+/RX0B-。
    c.启用 RX0A+/RX0A-引脚的时钟。 确认时钟打开时电流消耗增加到50mA 至150mA。
    d.使用 GUI、转到 CDR 选项卡、使器件锁定至25Gbps、然后单击 Apply to All Channels (应用到所有通道):
    e.转至"PRBS Gen/Check (PRBS 生成/检查)"选项卡。 确保通道选择为通道0、模式类型 PRBS31,然后单击启用*。 接下来验证通道0的检测到信号和 CDR 锁定 LED 是否为绿色。
    f. PRBS 校验器:将信道选择更改为接收信道、例如信道1、并确认信道指示灯显示绿色 LED、表示检测到信道1信号且 CDR 锁定。 接下来点击“打开*”按钮。 确认图形类型为 PRBS31、数据速率为25Gbps、零错误计数。