This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超过20米(或更多)的 SPI (LVDS)

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD047A, SN65MLVD048
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701058/spi-lvds-over-20-meters-or-more

主题中讨论的其他器件:SN65MLVD047ASN65MLVD048

大家好、

我想知道是否可以使用(M-) LVDS 通过20 (或更多)米传输 SPI。

目前、我只使用两行 SPI -数据和时钟。

使用差分芯片组时、我需要四行- Data+、Data-、Clock+、Clock-。 如果 TI 芯片组还支持多点技术、那将会非常出色。


如果可能、您可以向我推荐任何 TI 产品吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barney、

    我们将深入研究并返回给您。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barney、

    一个问题:数据是沿两个方向传输还是仅从主设备传输到从设备?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yaser、

    感谢您的快速响应。

    只有一个方向-从主器件到从器件(多点)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barney、

    可以使用 M-LVDS 在20米范围内传输 SPI。  

    我推荐 SN65MLVD047A 和 SN65MLVD048四通道 M-LVDS 驱动器和接收器。 它们支持多点拓扑。  

    您可以使用两个 SPI 数据线路可用的四个通道中的两个、并为其他数据提供两个可用通道。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charley。

    我将尝试您的解决方案。

    BR、

    Barney