请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD047A、 SN65MLVD048大家好、
我想知道是否可以使用(M-) LVDS 通过20 (或更多)米传输 SPI。
目前、我只使用两行 SPI -数据和时钟。
使用差分芯片组时、我需要四行- Data+、Data-、Clock+、Clock-。 如果 TI 芯片组还支持多点技术、那将会非常出色。
如果可能、您可以向我推荐任何 TI 产品吗?
谢谢你。