This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0421:通道链路2兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, DS92LV2421, DS92LV0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701503/ds92lv0421-channel-link-2-compatibility

器件型号:DS92LV0421
主题中讨论的其他器件:DS92LV2422DS92LV2421

我有一个使用 DS92LV2422解串器的传统系统。

该器件通过通道链路2连接到图像传感器、并使用 DS92LV2421对并行输出进行串行化。 然后将解串器的输出提供给 FPGA。

图像传感器现已过时、已替换为提供 LVDS 输出的单元。 是否可以将 DS92LV0421串行器与新的图像传感器一起连接到 DS92LV244?

我是否需要注意任何兼容性或设置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    是的、您可以将 DS92LV0421串行器与 DS92LV2422解串器配合使用。 此解决方案不存在兼容性或设置问题。

    此致、
    I.K.