This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540-Q1:如果 VCC1和 VCC2关闭、主机是否会受到影响?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696891/iso1540-q1-is-the-host-affected-if-the-vcc1-and-vcc2-are-off

器件型号:ISO1540-Q1

您好!

我使用的是 ISO1540-Q1、其中 VCC1和 VCC2连接到来宾系统的电源。 因此、如果 guest 虚拟机关闭(VCC1和 VCC2关闭)、这是否会对主机侧造成干扰?  

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    为了帮助我们回答您的问题:您是否可以共享简化的方框图或原理图? 系统中是否有任何其他隔离器或隔离式电源?

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    只需签入并跟进上一个帖子。

    而我们不希望关闭的器件会导致任何负载问题。 我提出上一个问题的原因是为了确保电源不会相互绑定在一起、从而无意中绕过系统其余部分的隔离。 如果不需要隔离,那么这也是可以的,但希望再次检查。 (因此要求提供方框图以确认这一点)。

    如果您需要其他相关帮助、请通过任一方式告知我们。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我一段时间没有听到您的回复,我希望您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布回复或创建新主题帖(如果该主题帖由于超时而锁定)

    谢谢、
    Abhi