This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:支持 LVDS 面板

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701523/sn65dsi84-support-lvds-panel

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好、Sirs、

很抱歉打扰到。

我们有三种 LVDS 面板、请帮助我们仔细检查 SN65DSI84是否可以支持? 谢谢!!

 

1920 x 1080 @ 60fps、24bpp、双通道

1600 x 1200 @ 60fps、18bpp、双通道

1024 x 768 @ 60fps、18bpp、单通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    SN65DSI84在24bpp/18bpp 时支持1920×1200 @60fps 的最大分辨率、因此它应该能够支持所有这三个面板。

    我还建议使用 DSI 调谐器工具为每个应用配置 CSR 设置。

    此致、
    I.K.