This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848VYB:DP83848VYB-HLQFP-48

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701632/dp83848vyb-dp83848vyb-hlqfp-48

器件型号:DP83848VYB

你(们)好

我们在应用中使用了 MPC860T 处理器。 对于我们的应用、我们将10/100Mbps 以太网端口与 Intel PHY DJLXT971ALE 配合使用。 现在、我们将使用 具有 MII 配置的 TI DP83848VYB-HLQFP-48重新设计 PHY 部分。

上述器件没有"TX_ERR"引脚、但在 MPC860T ETH 控制器中有此引脚。 目前、我已根据 TI 应用建议对本节进行了交互。

请说明这是否会造成任何问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chanabasappa、

    TX_ERR 信号不是接口中所需的引脚。 此实现不应存在重大问题。

    此致、