This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:内部1.1V LDO 模式与外部1.1V LDO 的差异

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701310/ds90ub954-q1-difference-of-internal-1-1-v-ldo-mode-and-external-1-1-v-ldo

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、E2E 会员

我们的客户正在评估 STP 模式下的 DS90UB953和 DS90UB954。
我们有关于 VDD_SEL 设置的问题。

我们想知道内部1.1V LDO 模式与外部1.1V LDO 的区别。

我知道功率吸收是其中一个差异点。

是否还有其他差异点?
这种差异是否有优势或劣势?

此致、
NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nao、
    UB954可支持这两种选择、如您所指出的 d/s 中所示。
    对于 TI、我们集成了内部稳压器作为1.1V 电源供应、可帮助客户轻松使用 UB954并节省成本。 启用内部稳压器的缺点是与外部1.1V 电源相比、"功耗更高"。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven

    感谢您的快速回复。

    好的。 我将回答我们的客户、"启用内部稳压器的缺点是"功耗比外部1.1V 电源高"。

    我还有一个问题。

    图43。 "采用1.1V 外部电源的典型连接图 STP "是 STP 设置、但 RINx 的图片是同轴设置。

    这是错误吗?

    此致、

    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是的、这是拼写错误。 谢谢、我们将很快在新的 d/s 中更新。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Steven

    谢谢。
    我正在等待您的更新。

    此致、
    NAO