This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:SDA1和 SCL1低电平电压过高

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1541, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701387/iso1540-sda1-and-scl1-low-level-voltage-was-too-high

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1541TCA9800

尊敬的:

我们的客户使用 ISO1540、但 我们发现引脚 SDA1和 SCL1低电平电压 为 650mV、

为什么 SDA1和 SCL1低电平电压不是0v?

但 SDA2 和 SCL2低电平电压为0V

测量:

CH1:ISO1540 P6 (SCL2) CH2:ISO1540 P7 (SDA2)

CH1:ISO1540 P3 (SCL1) CH2:ISO1540 P2 (SDA1)

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您使用 E2E 论坛并对 ISO1540感兴趣。

    ISO1540是一款隔离式 I2C 转换器、具有双向通道、为了实现双向功能、需要将正向和返回路径背对背连接。 背靠背连接创建的闭环可能会导致锁存的输出状态。 为了避免这种锁定状态、已使用以下 E2E 博文和数据表中所述的输入阈值和低输出电压实施了一种机制。 如果您有任何疑问、请浏览此内容并告知我们。

    e2e.ti.com/.../653725

    较高的低电压电平仍符合 I2C 要求、与 SDA1连接的器件是否不接受此输出? 如果您遇到任何问题、请告知我们。 谢谢你。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar Rao

    您建议 I2C ISO SDA1和 SCL1的低电平电压为0v。

    如有、请告知我
     
    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    目前、隔离式 I2C 收发器产品系列中仅包含 ISO1540和 ISO1541、这两种器件都具有更高的输入/输出阈值、以实现双向功能。

    请务必共享与 ISO1540 SDA/SCL1连接的器件的器件型号、以便我们可以检查彼此连接时是否会出现问题。

    或者、如果您可以使用 TCA9800等 I2C 电平转换器、则应解决您的问题。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao