This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:适用于天线的 TI ESD 解决方案

Guru**** 2929120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E1B04, TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701346/tpd1e1b04-ti-esd-solution-for-antenna

器件型号:TPD1E1B04
主题中讨论的其他器件: TPD1E0B04

尊敬的 TI 团队:

我们是一个支持 TI 产品的台湾团队.

目前、我们与台湾的客户讨论 ESD 解决方案。,

由于此应用是天线相关产品、

客户解决方案选择使用 Infineon "ESD105-B1-021L",、我们建议的解决方案是 TPD1E1B04。

在其他 TI 解决方案"TPD1E0B04"中、我们注意到应用->接口>天线

TI 是否有专为天线设计的其他 ESD 规格?

我想知道 TPD1E1B04是否可以与 Infineon "ESD105-B1-021L"在 TI 产品中竞争?

TI 团队能否推荐其他规格以与 Infineon "ESD105-B1-021L"进行竞争?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPD1E0B04用于天线、因为它的电容通常在天线应用中是必需的。
    如需了解更多详细信息、请发送电子邮件至 c-phillips@ti.com。 此外、有关他们在保护中需要什么的更多信息也会有所帮助。
    此致
    Cameron