This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD5S115:最大输出电流是多少

Guru**** 2769655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700626/tpd5s115-what-is-the-maximum-output-current

器件型号:TPD5S115

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

作为标题、我们想知道  最大输出电流是多少、您能为其提供帮助吗?

我们只看到:

顺便说一下、您能否帮助解释图5和100mA?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该图显示了开关稳压器能够根据两个电压下内部振荡器的频率提供的总输出电流。 它显示最大输出电流随电压的增加而增加、而随着 VBAT 的增加、增加的电流更大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们想知道

    1、 标称电流是90mA 还是100mA? 还是5V 输出具有其他电流限制保护?

    该 器件的最大输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图8显示了器件的电流/电压行为。 一旦发生初始充电、器件将电流限制为100mA。