This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:STATUSPin

Guru**** 2875690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700614/tps2549-statuspin

器件型号:TPS2549

大家好、

无论电流限制设置如何、当检测到过流情况时、STATUS 引脚是否置位?

在下表中、您可以了解到当设置为 CTL 3时状态输出关闭。

我如何理解?

最好的 Regrds、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    FAULT 引脚用于标记过流情况、而不是状态。 当检测到负载或未检测到负载时、状态被置为有效。 对于"是"问题、无论电流限制设置为什么、FAULT 都将发出过流情况信号。

    对于第二个问题、当 CTL3为低电平时、状态功能将被禁用。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的大力支持!
    我能够理解。

    此致、
    Kenji