This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:嵌入式固件?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701295/max3223e-embedded-firmware

器件型号:MAX3223E

您好!

我被要求了解我们购买的此组件是否具有嵌入式固件。 此外、如果固件是嵌入式的、我需要知道固件的制造商和制造位置。 我的器件型号是 MAX3223EIPWR

谢谢、

Natalie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natalie、

    此器件中没有嵌入式固件。 它只是一个简单的"模拟"器件、用于在逻辑电平信令和 RS-232信令之间进行转换。 它需要连接到 UART/processor/MCU/etc. 以便实现 RS-232数据链路。

    此致、
    最大