This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替换 OnSemi NL3HS644 (2:1 MIPI D-PHY、1.5Gbps、4数据通道开关)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85, SN65LVDS315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701176/replacing-onsemi-nl3hs644-2-1-mipi-d-phy-1-5-gbps-4-data-lane-switch

主题中讨论的其他器件:SN65DSI85SN65LVDS315

大家好、

有什么建议吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我们没有任何 D-PHY 开关、只有 DSI 转 LVDS 桥接器(SN65DSI85)和 RGB 转 CSI-1桥接器(SN65LVDS315)。

    此致、
    I.K.