This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV027A:DS90LV027A 是 DS90LV017A 的替代产品吗?

Guru**** 2509155 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV027A, DS90LV011A, DS90LV017A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699664/ds90lv027a-ds90lv027a-drop-in-replacement-for-ds90lv017a

器件型号:DS90LV027A
主题中讨论的其他器件: DS90LV011ADS90LV017A

您好!  

我正在研究为 TI LVDS 驱动器组件指定替代组件:DS90LV017ATMX/NOPB。

该组件的双驱动器版本 DS90LV027A 似乎表明、如果您不打算使用第二个驱动器、则建议将这些引脚保持未连接状态、这就是当前设计中这些引脚的方式。 如果您满足未连接引脚的要求、我没有看到任何证据表明未使用该器件。

从 TI 的角度来看、这是否是一种推荐方法?

谢谢、

迪亚尔穆伊德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从"TIA/EIA 644 (LVDS)设计说明"页3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您只需要一个驱动器、是否有理由不使用 DS90LV017A (或 DS90LV011A)单个驱动器?
    如果您只想使用 DS90LV027A 的一个驱动器、我建议将 D 输入接地。 数据表建议将 LVDS 接收器的差分输入保持未连接状态。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    感谢您的快速响应。 DS90LV017A 目前用于设计、但由于库存敏感性、我正在寻找替代方案。 DS90LV011A 具有不同的封装尺寸、因此不是一个选项。 是的、您答对了、它提到保持接收器输入未连接、我从 LVDS 设计说明中粘贴了一段摘录、指出驱动器输入也可以保持未连接。 正如您建议将 D 输入接地一样、将其保持悬空是不明智的?

    此致、
    迪亚尔穆伊德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diarmuid、

    DS90LV027A 没有使能功能。 如果您认为不会产生太多噪声/干扰、则可以将未使用的输入保持未连接状态。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Yaser。

    此致、

    迪亚尔穆伊德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diarmuid、

    在深入研究之后、我已经验证了该器件实际上没有 D 输入上的下拉/上拉电阻器。 很抱歉、您引用的应用手册中存在混淆。 这是一个旧的应用手册、并不涵盖所有当前的 TI 器件。

    由于您未使用该通道、您可能仍在进行捆扎以使其保持断开连接、但它可能会在周围抖动、并可能干扰所使用的通道。 因此、建议将其连接到 GND 或 Vcc。

    此致、
    相位