This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS391:数据表封装列表

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS387, SN65LVDS389, SN65LVDS391, SN75LVDS387, SN75LVDS389, SN75LVDS391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700883/sn65lvds391-datasheet-package-list

器件型号:SN65LVDS391
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS387SN65LVDS389SN75LVDS387SN75LVDS389SN75LVDS391

在下面数据表的第一页的器件信息下、器件型号看起来不符合顺序:

SNx5LVDS3xx 高速差动线路驱动器数据表(修订版 G)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    你是对的。 该表应如下所示。  感谢您指出这一点。

    此致、

    相位

    器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
    SN65LVDS387 TSSOP (64) 17.00毫米×6.10毫米
    SN65LVDS389 TSSOP (38) 9.70mm×4.40mm
    SN65LVDS391   SOIC (16) 9.90mm×3.91mm
    TSSOP (16) 5.00mm×4.40mm
    SN75LVDS387 TSSOP (64) 17.00毫米×6.10毫米
    SN75LVDS389 TSSOP (38) 9.70mm×4.40mm
    SN75LVDS391   SOIC (16) 9.90mm×3.91mm
    TSSOP (16) 5.00mm×4.40mm