This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 上的 SGMII LVDS 和镜像模式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/701093/dp83867e-sgmii-lvds-and-mirror-mode-on-dp83867e

器件型号:DP83867E

您好!  

我使用 DP83867E 将以太网转换为 SGMII LVDS。 我有评估板和测得的 SOP 输出信号。 我注意到信号上没有直流偏置、并想知道为什么会出现这种情况、以及在给定 SGMII LVDS 规格应具有失调电压的情况下如何实现这种偏置。 此外、我还对 RJ45镜像模式有疑问、 数据表中说"在某些多端口应用中、RJ-45端口可能相互镜像。" 是否有特定示例说明何时需要此功能? 我想使用芯片通过光纤链路从一个以太网端口传输到另一个以太网端口、是否启用镜像模式是否重要? EVM 已通过链路工作、在此上启用了镜像模式、因此我现在将坚持此配置、但我只想更好地了解镜像模式。

谢谢、

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaun、

    镜像模式重新排列 RJ45的输出引脚。 如果您不想使用 MDI 更改图层、这是一种方便的功能。 请参阅此 E2E 文章、了解如何在镜像模式下对引脚进行重新排序。

    e2e.ti.com/.../544013

    我们需要将 SGMII 输出与 LVDS 接收器进行交流耦合、因为 SGMII 是直流平衡的、这是可以的、这对于您拥有的任何 LVDS 接收器都是可以接受的。 您不得将 LVDS 接收器与 DP83867进行直流耦合。 这是 MAC 和 PHY 之间以太网 SGMII 链路的行业标准。 因此、您可能需要根据该器件的需求对 LVDS 接收器进行偏置。

    此致、