This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于100BASE-TX 的以太网接口解决方案

Guru**** 2910290 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697877/ethernet-interface-solutiuon-for-100base-tx

主题中讨论的其他器件:DP83867E

我最近购买了两 个 DP83867E SGMII EVM 套件。

 在不更改电路板上的任何内容的情况  下、我背对背连接电路板、并在两台 PC 之间成功建立了1000Mbps 以太网连接。 PC 可以相互 ping 通、功能没有任何问题。

在用户手册文档中、提到默认 VDDIO 电压为2.5V。 因此、我应该能够测量 SO_P 或 SO_N 输出的至少1.4Vp.p

但是、当我将电路板的单端输出连接到50欧姆示波器、而另一端接时、峰间电压仅为200 mVp.p 我想知道我是否做了任何事情、或者我缺少了另一个因素。

为了让您知道、在执行此测量时、所有其他连接器都以50欧姆负载端接。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mojtaba、

    只需澄清一下、您是在1G 还是100Mbps 模式下运行? 标题为100BASE-TX、但问题是1000Mbps (1Gbps)。
    您是在 RGMII 还是 SGMII 模式下运行?

    您可以使用高阻抗终端(1M 欧姆)吗? 此外、您是在远端还是在中间的某个点进行探测?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    是的、你是对的。 标题错误。 我实际上使用的是板、速度为1000 Mbps。

    关于您的问题、我将使用 SGMII 模式。

    好的、我将使用高阻抗、看看会发生什么情况。

    我测量电压电平的方法是使用50欧姆的反相输出端接、并通过同轴电缆将正输出端连接到示波器。 该电缆适用于高频范围、大约为50cm。

    示波器是一个具有50欧姆端接输入的采样示波器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当处于 SGMII 运行时、端接应该为100 Ω 差分电阻。
    我以为您在使用 RGMII、但我错了。

    请注意、对于 SGMII、摆幅将是规格中定义的(即400mV - 150mV 之间)。

    这是差分摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    请告诉我在哪里可以找到这些信息吗?
    我已经查看过数据表、但没有发现任何有关 SGMII 差分输出的说明。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    我还有一个关于更改芯片 SGMII 输出上的输出电压的问题。 你是怎么做的? 是否只是将电源更改为 Vdio 的情况? 它不需要在任何自举引脚上进行任何配置、对吧?

    谢谢、
    曼苏尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mansour、

    数据表中未列出信号摆幅。 但是、根据规格、它是一个必需的范围。
    输出端不存在用于 SGMII 运行的信号摆幅控制。 在 SGMII 模式下、VDDIO 不会改变信号摆幅。
    SGMII 脱离内核电源(VDDA)而不是 IO (VDDIO)。 您必须将 LED_0拉为高电平(模式4)才能启用 SGMII 操作、或者您也可以使用 MDIO/MDC 在寄存器字段中启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、
    您认为"即400mV - 150mV 之间"的规格是什么?
    您是指 LVDS? 但输出电压仍然与 LVDS 标准不兼容。 由于每条线路上的峰峰值 LVDS 电压几乎为400mV (请参阅 TI 的此文档: www.ti.com/.../snla165.pdf)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:非常感谢您为我提供有关 DP83867E 芯片 SGMII 标准的输入和输出电压规格信息。 具体而言、使用 SGMII (或 LVDS)引脚时、可接受的输入电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mojtaba、

    DP83867符合 SGMII 规范的电气 VOD 规格 :bbs.bzxzk.net/attachment.php

    差分输入电压阈值为+/-50mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ross。 这对我们有很大帮助。

    我需要知道的另一点与电路板上的"镜片模式"功能相关(数据表第35页: http://www.ti.com/lit/ds/snls504b/snls504b.pdf)

    后视镜模式是否与"交叉"和"直线"概念相同?

    它到底做什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镜像模式不同。 镜像模式只是意味着您使用的是 C&D 通道、而不是 A/B 通道。