This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:RGMII 压摆率

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700709/dp83867is-rgmii-slew-rate

器件型号:DP83867IS

客户正在使用 DP83867IS、它支持 RGMII 和 SGMII。  他们已经看到、对于 RGMII 输入、引脚27和28使输入信号的减慢速度超过引脚25和26。 即使禁用了 SGMII、也会出现这种情况。 所连接的是每个引脚的测量信号、您将看到双用途引脚将信号缓慢至2.1ns 的边沿速率、而仅 RGMII 引脚的边沿速率为1.4ns。  是否有任何关于可能导致这种情况的想法?

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这些引脚上的 SGMII 和 RGMII 多路复用会产生额外的电容负载、从而减慢这些引脚的边沿。 RGMII 规范对负载非常敏感、因为规范中的测试条件是5pF 负载。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速响应。 有道理。

    此致、
    标记