This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:内部上拉值

Guru**** 2931780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700672/tfp401a-internal-pull-up-value

器件型号:TFP401A

对于 PD 和 PDO 信号、数据表中指出、有内部上拉电阻连接到这些信号、但未找到有关上拉值或电流的信息。 是否有任何相关信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 RES_TL、

    似乎再也没有关于这方面的任何信息(这是一个非常古老的部分)、但我将看到我是否可以挖掘一些东西。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 RES_TL、

    这方面没有其他信息、但数据表的泄漏电流为1uA、因此应相当大。 遗憾的是、该器件的设计团队已不复存在、因此我无法为该值提供任何数字。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Aniiam、

    感谢您的努力。

    此致、