This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06-Q1:N.C.引脚电容值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700581/tpd4e05u06-q1-n-c-pin-capatitance-value

器件型号:TPD4E05U06-Q1

大家好、

我的客户想知道 TPD4E05U06-Q1 N.C.引脚电容值。
客户计划将信号与 N.C.引脚连接、以便信号布线为直线。

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将 NC 引脚连接到信号布线、则电容将为0、因为您要将该引脚与布线短接。 只需使用我认为为0.5pF 的器件电容。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cameron-San、您好!

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺