This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501-Q1:ISO 26262应用中使用的 SN6501QDBVRQ1

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700653/sn6501-q1-sn6501qdbvrq1-used-in-iso-26262-application

器件型号:SN6501-Q1

尊敬的 TI:

我们将在 ISO26262应用中使用 SN6501QDBVRQ1。  SN6501QDBVRQ1符合汽车标准、但不符合 ISO26262标准、是否存在一组故障模式/分配以及 TI 对此是否提出的建议或您是否建议使用其他方法?

 

此致/ Med venlig hilsen

锂平衡 A/S

 

Tor Friis Hansen

 

项目经理|研发|电气工程

Lithium Balance A/S、Hassellunden 13、DK-2765、哥本哈根、丹麦

手机:+45 2275 7627 | Skype:TorFriisHansen |办公室:+45 5851 5104

邮箱: torfriis@lithiumbalance.com |网址: www.lithiumbalance.com

电池管理系统| 电力和混合应用| 系统集成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tor:

    感谢您使用 TI E2E Froum!

    我们没有针对 SN6501QDBVRQ1的符合 ISO26262的故障文档。

    但您可以使用 TI.com 上的 DPPM/FIT/MTBF 估算器来估算 FIT。

     估算以下 SN6501QDBVRQ1的时基故障

    早期故障率 MTBF/FIT 早期故障率支持数据 MTBF/FIT 支持数据
    器件型号 ELFR-DPPM MTBF 时基故障 会议级别(%) 测试温度(°C) 样本大小 失败 使用温度(°C) 会议级别(%) 活化能(eV) 测试温度(°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 失败
    SN6501QDBVRQ1 17. 4.73x 10 9. 0.2. 60 125. 55128 0 55 60.0 0.7. 125. 1000 55288 0


    希望这能解决您的问题。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。
    如需了解更多计算器和信息、请访问 可靠性部分 TI.com。

    此致、
    Matthias

    表图例:
    术语表定义
    器件型号:TI 可订购器件型号

    ELFR:早期故障率
    DPPM:每百万缺陷器件数
    MTBF:故障间隔平均时间
    FIT:时基故障。 每1E9器件小时的故障次数
    CONF 水平%:统计可信度
    测试温度(°C):执行应力测试时的温度
    样本大小:样本大小是指测试了多少个单位、并将基于持续时间的标准化值
    失败:每次测试的失败次数
    使用温度(°C):估计使用温度
    激活能量(eV):特定过程的能量(以电子伏特(eV)为单位)
    测试持续时间(小时):测试持续时间是来自产品资质认证测试的字段。 由于执行了多项测试且持续时间各不相同、因此将根据使用温度、数量和故障的计算对该字段进行标准化。 此值将是等效的单位小时数。
    NA:不适用
    待定