This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:环路滤波器外部电容器

Guru**** 2928440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699869/lmh0074-loop-filter-external-capacitor

器件型号:LMH0074

你(们)好

我们的客户对环路滤波器外部电容器有以下问题。

请回答。

如果环路滤波外部电容器1uF 至0.1uF、会考虑什么影响?

作为背景;

它们使用 LM0074接收 ASI 信号。

使用250m 电缆时出现无法接收的情况。

但是、通过将电容从1uF 更改为0.1uF、接收成功。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过减少外部积分电容器、均衡器的适应速度更快或均衡器的适应时间缩短。

    只要我们使用 PRBS 或 8 / 10位编码数据、如 ASI 信号、将该电容器降低到0.1 μ F 就不会产生负面的副作用。  但是、使用像病态模式这样的 SDI 视频模式需要1uF 电容器。 请注意 、LMH0074器件使用1uF 电容器进行特性描述。

    LMH0074可在270Mbps 时实现长达400m 的均衡。 我不明白为什么它们在250m 处出现错误。 请告诉我们:

    1)。 LMH0074原理图。

    2)。 回损值或用于此测量的网络。

    3)。 250米电缆长度:请告知我们电缆型号、电缆类型或插入损耗。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的答复和建议1-3。
    如果我能获得信息、我会分享这些信息。
    但是、我目前还收到了客户的其他问题。

    请回答这些问题吗?

    1。
    >通过减少外部积分电容器,均衡器的调整速度更快,或均衡器调整时间缩短。

    您能解释一下"适应时间"吗? 输出波形和响应时间是否会受到影响?

    2.
    您是否有与外部电容器与适应时间相关的特性表或图?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 均衡调整时间减少。 对输出波形没有影响。

    2)。 器件在此条件下不可表征。 数据表参数基于1uF 电容器值。

    此致、Nasser