This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:直流击穿电压低于2V

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700784/tpd1e04u04-dc-breakdown-voltage-below-2v

器件型号:TPD1E04U04

大家好、

我们是否有任何 TVS ESD 器件 适用于   击穿电压低于2V 的低于1Ghz 域中的射频天线?

请建议回来吗?谢谢。

该应用 旨在保护器件的进入(RX)免受 天线可能发生的中断的影响。

此致、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们目前没有一个二极管会击穿到2V 以下。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢快速响应。

    KR、
    Shai