This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:可级联采用1:2和2:1配置的两个 HD3SS215器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700445/hd3ss215-cascading-two-hd3ss215-devices-in-1-2-and-2-1-configuration

器件型号:HD3SS215

是否有人可以帮助确认两个 HD3SS215器件应该可以背对背级联:一个在1:2模式下、两个输出中的一个输出馈入配置为2:1模式的第二个 HDS3SS215上的两个输入中的一个。

有关所设想的架构的说明、请参阅随附的方框图。

我没有看到这种情况不能正常工作的任何原因、但希望获得 TI 团队的确认。

谢谢!

-Andye2e.ti.com/.../HDMI_5F00_Switch_5F00_Cascade_5F00_Diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、您可以将两个 Muxs 逐回级联。 我看不到您的方框图有什么问题。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。 感谢您的快速确认、Michael!

    -Andy