This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126是否可以支持10g 信号?

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698075/hd3ss6126-if-hd3ss6126-can-support-10g-signal-or-not

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: HD3SS3202

  1. HD3SS6126用于 USB3.0应用。 您是否确认此器件可支持10Gbps 数据速率或提供10Gbps 测试数据。 在我们的应用中、数据速率为10Gbps。
  2. 是否有任何其他支持10G 差 分信号的开关解决方案?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS6126确实支持高达10Gbps 的数据速率。 HD3SS3202也是10Gbps 多路复用器/多路信号分离器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有测试报告?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想要哪种类型的测试报告? 眼图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的回复、Michael。

    是的,如果可能,请将10g 测试报告发送给我,例如眼图,我们的客户需要它,谢谢!

    myth.zhang@wpi-group.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我订购 EVM 进行眼图测试、因此可能需要几天时间才能获取眼图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有眼图。 我不希望通过电子邮件发送图像。 请接受我在 E2E 上的友谊、我将通过内部 E2E 消息发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Michael,
    非常感谢您的大力支持,我现在是您在 E2E 上的朋友。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送!