This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:如何设置 VBUS 电压的目标值

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698937/bq24392-how-to-set-the-target-value-of-vbus-voltage

器件型号:BQ24392

您好!

BQ24392的 Vbus 电压范围有何背景?
BQ24392的建议工作电压 范围为4.75V 至5.25V。
但是、Vbus_valid 典型值为3.5V。
因此、客户 感到困惑。

请告诉我如何设计 VBUS 的电压范围、以免在实际操作中出现问题。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    VBUS_VALID 用于对连接到 micro-b USB 端口的充电器进行上升沿检测。 如果您设计的系统为端口和/或器件提供 Vbus、则必须符合 USB 规范。 请参阅 USB 2.0规范中的第7.3.2节总线时序/电气特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Malik-San、

    感谢您的友好支持。
    "请参阅 USB 2.0规范中的第7.3.2节总线时序/电气特性"
    →在哪里可以找到它?
    我检查了数据表、但找不到它。
    www.ti.com/.../bq24392.pdf

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    我参考此处的 USB 2.0规范:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik-San、

    非常感谢您对我的请求作出的真诚回应。
    请让我再次检查、以确保正确无误。

    建议的工作电压为4.75V 至5.25V。
      该电压是一个考虑 USB 2.0标准的设置。
       此外、如果注意 USB2.0、bq24392能够在4.5V ~ 5.5V 的电压下运行。
      我的理解是否正确?   
     


    关于 VBUS 有效阈值(3.5V)。
      VBUS 有效阈值是内部多路复用器开始运行的值。
      该电压考虑 USB2.0标准。
      我的理解是否正确?

     

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke、

    1.正确。

    2.一旦 Vbus 大于 Vbus_valid、充电器检测状态机就会启动、 数据表的第7.3.1节"充电器检测"中对此进行了显示和描述。 一旦进入该状态机、内部多路复用器就会在给定表1检测表中的 DP_CON (D+)、DM_CON (D–)和 Good _BA 值的情况下开始运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik-San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。

    当 Vbus 电压为3.5V 至4.5V 时、
       该电压范围是否为建议的工作电压?
    客户已全面了解 USB 标准。
    但是、有可能输入超出建议 Vbus 电压的电压。(电压发生器等)
    在这种情况下、客户希望澄清该器件3.5V 至4.5V 的位置。

    您能告诉我 Vvbus_UV 电压和 minMOM Vbus (有效)电压吗?
      客户希望了解该器件的最小工作电压。



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke、

    BQ24392在 VBUS > 3.5V 时开始 VBUS 去抖时序、因此器件有10ms 的时间达到 VBUS 最小值、然后器件启动 DCD。 建议的工作电压范围为 Vbus = 4.75V 至5.25V、具体请参见数据表。

    2.器件在 Vbus 有效(3.5V)时初始化状态机、此时该器件开始正常运行。 (最小工作电压)。
    Vvbus_UV 是器件的上电电压。

    您能否描述客户应用、客户是否尝试将 Vbus 用作 Vcc (直接器件电源)而不是传统 Vbus?