This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:电气特性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699822/tusb8044-electrical-characteristics

器件型号:TUSB8044

尊敬的 TI 工程师

我想知道"高电平输入电压"的最小值和 "低电平输入电压"的最大值。

您能告诉我以下有关输入引脚的信息吗?

USB_VBUS

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳卡诺、

    USB_Vbus 不是低/高逻辑引脚、而是使用内部比较器来监控 Vbus。 此引脚上维持正常运行的最小电压为~440mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Malik

    感谢您的回答。
    如果 USB_VBUS 高于440mV、则意味着剂量、TPS8044会检测上游?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳卡诺、

    是当 USB_Vbus 高于~440mV 时、TUSB8044看到上游端口电源的有效 Vbus。