This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410驱动程序在 Windows 8.1上崩溃

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, TUSB3410, ADS1234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699581/tusb3410-tusb3410-driver-crash-on-windows-8-1

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他部件:ADS1232REFADS1234

您好!

我使用 ADS1232ref (带 TUSB3410)板在窗口化8.1 pro 上进行数据采集。  

使用几个小时后、我遇到与以下已关闭线程类似的崩溃: https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/631062 

但在我的例子中、它有不同的错误:

BSOD 错误

system_thread_exception_no_handled (wdf01000.sys)

Windows Minidump 文件链接

1drv.ms/.../s!aum-lBN7DfOkqnGL9T3R52KpZB0b

请提供任何帮助。

谢谢、

Alexei。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否尝试过他在您提到的主题中所说的步骤?

    "好的一天、Roberto、

    客户在新的 Windows 8.1上尝试过、问题仍然存在。

    1.客户安装了全新的 Windows 8.1。 已从主板光盘安装驱动程序。 主板为 ASUS B150 PRO。 (他说他用不同的板尝试了不同的计算机)

    2.他连接了 TUSB3410并查看了器件(图1)。 几秒钟后、他看到蓝屏(图2)。

    3.他进入设备,关闭了几个 USB 设备。 已连接 TUSB3410。 无蓝屏。 (图片3)

    4.已连接所有断开连接的设备。 无蓝屏、但带感叹号的 TUSB3410。 (图4)

    5.他安装了一个软件

    已连接 TUSB3410。 它由 Windows 识别、但在设备管理器中没有 COM 端口号、但在属性中显示。 (图6)。

    7.他重新安装了驱动程序(已删除并已安装),TUSB 工作正常。”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Windows 8.1、ADS1234 Ref 软件包附带的驱动程序太旧

    我已将其更新为 TUSB340的最新驱动程序、工作正常。

    谢谢、

    Alexei。