This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:扩频范围与放大器;周期/最大匝数比/死区时间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699468/sn6505a-spread-spectrum-range-cycle-maximum-turns-ratio-dead-time

器件型号:SN6505A

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

我的客户考虑使用 SN6505A、他询问了以下问题。

  1. 展频的频率波动范围是多少?
    此外、它的变化周期有多长?
  2. 尽管在公式(10)中描述了最小匝数比的计算示例、
    最大匝数比是否有限制?

  3. 死区时间 tbbm=115ns 吗?
  4. 是否需要在要使用的变压器磁芯中留有间隙?

请你提前给予合作。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    感谢您在 E2E 上发帖。

    1) 1)让我单独就此与您进行跟进。
    2) 2)直接否、但间接地通过6505在初级侧的1A 最大输出电流来限制。 这与所需的输出负载电流一起将限制我们可以达到的匝数比。
    3)是的。
    4) 4)我们将这一目标留给变压器供应商、以便以他们认为合适的最佳方式实施其核心设计。 它取决于所需的规格、例如 ET 乘积(V-us 规格)、后者又取决于初级和次级侧的电压摆幅、以及开关频率、所需的初级电感、所需的输出电流、直流电阻损耗预算等。 因此、我们认为最好为他们提供所需的规格、并直接与他们核实他们希望如何实现。 6505器件对此没有任何限制。

    我希望这对您有所帮助! 我将跟进第1题-请随时向我们提出任何其他问题。
    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi-San:

    感谢您的快速回复和详细回答!

    我将等待对扩频采取后续行动。
    在2天内回复对我很有帮助。

    再次感谢您的支持。


    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    感谢您的耐心:)

    我与我的同事进行了核对(感谢 Anant K)、我们有以下详细信息可供分享:
    1) 1)典型展频为平均开关频率(fsw)的+/- 4%
    2) 2)典型的调制频率(对于变化周期)为 FSW/16。

    我希望这对您有所帮助!
    请随时向我们提问。

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi-San、

    非常感谢您的快速操作和回复!
    非常有帮助!