This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:关于 PLL 锁定和 DIN 信号的关系

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18, DS92LV16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700303/ds92lv18-relation-about-pll-lock-and-din-signal

器件型号:DS92LV18
主题中讨论的其他器件: DS92LV16

一位客户正在使用 DS92LV18、但下面有一个问题。  

在最初的 DIN17~DIN00被设定为加电定时的全部为"1"并且 PLL 被锁定、但是 DIN17~DIN00被更改为"111001000111111111111111111"、PLL 失去锁定。

请告诉我以下关于 LOCK 和 DINx 关系的三点:

①Is 由于数据数组的锁定或失锁有任何影响:DIN17~DIN00?  

②Is 数据阵列存在锁定条件?

③If 有关 snla201的技术文档(DS92LV16、请参阅下面的附件)、请告诉我。

补充资料;

・TPWDN:高电平、RPWDN:高电平、SYNC:低电平

・μ s 信号速率:600Mbps (30MHz×20位)

・Ω 电缆长度:1000mm (LVDS 双绞线)  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    解串器锁定最初受数据的影响。 数据必须是随机的(或同步模式)、直至实现锁定。 一旦锁定、它就不再受数据的影响。 如果时钟信息(起始位和停止位)中有错误、通常会发生锁定丢失。 一旦锁定丢失、数据必须是随机的或同步的、才能再次锁定。 snla201中的信息也主要适用于 DS92LV18。

    此致、
    相位