This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS9638:DS 9638输出阻抗?

Guru**** 2949120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/699998/ds9638-ds-9638-output-impedance

器件型号:DS9638

大家好。。。

有人知道 DS 9638 RS-422线路驱动器芯片的实际输出阻抗是多少欧姆?

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我们将在周一对此进行探讨。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    遗憾的是、由于该器件最初是20多年前开发和特征化的、因此该器件上现成的数据有点少。 不过、我们可以从数据表中推断出一些内容。 查看 VOL 规格、我们可以看到输入电流为40mA 时的最大值为500mV;这意味着最大输出阻抗仅为12.5欧姆。 通过使用2.0V 的最小 VOH (即从4.5V VCC 电平到驱动器输出的2.5V 压降)对高侧阻抗进行类似计算、得出的最大输出阻抗为62.5欧姆。

    请记住、这些值应视为最大值。 实际上、这些器件的输出结构通常不是具有线性 I/V 特性的理想电阻;VOH/VOL 规范涵盖的压降通常包括两个电阻分量(例如所用晶体管的导通状态电阻)以及相对"固定"的压降(例如、由于二极管元件)。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值:

    感谢您的回答!

    我想将 DS9638用作 SPDIF 数字音频的输出缓冲器

    信号。 我确信您知道 SPDIF 需要75欧姆的值

    输出阻抗、75欧姆 BNC 插孔与75欧姆同轴电缆配合使用。

    DS9638的输出阻抗似乎会以某种方式变化

    因此很难在串联输出时获得稳定的75欧姆输出阻抗

    电阻器。  你同意吗?

    再次感谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    是的、如果需要一个受控良好的输出阻抗、那么我不建议使用 DS9638 -上拉和下拉强度之间的差异太大。 您可能需要了解较新的(但引脚对引脚) THVD1551。 该器件在12-13欧姆范围内具有上拉强度、在6-7欧姆范围内具有下拉强度。 如果您在每个上添加了66.5欧姆的串联电阻、它将使您更接近所需的电阻。 不过、保守地说、当考虑在建议的工作电压/温度范围内的过程变化和运行时、我预计该值会有高达50%的变化、因此、如果您需要非常精确的阻抗、则可能需要查找特定于 SPDIF 的器件。

    最大