This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:在1G 模式下控制器件

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700297/ds100df410-confirguring-the-device-in-1g-mode

器件型号:DS100DF410

您好!

我的客户正在我们的平台之一中使用 DS100DF410。  他们希望 将器件配置为1G 模式。

我们已根据 Ref_mode 3模式(需要参考时钟)对器件进行了配置。

Ref_mode 3模式器件的默认设置可根据传入数据速率进行锁定。

在为 DS100DF410加电期间、传入数据为10G、然后在运行时、我们将链路速度更改为1G。

我的问题仍然是器件可以锁定1G、或者我们需要将任何寄存器重置为锁定1G。

根据数据表 、0x36位[5:4]= 2'b11器件可以根据链路速度进行锁定。

如果您可以发送寄存器设置列表、则应配置为在1G 范围内工作器件、这会更好。

我已经浏览过 TI 论坛、但没有关于寄存器设置的清晰详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最好在更改速率后执行 CDR 复位。

    为此、我们需要执行以下操作:
    写入通道寄存器0x0A[3:2]= 2'B11 //这会设置覆盖位并将 CDR 复位置为有效
    写入通道寄存器0x0A[3:2]= 2'b00 //取消置位

    此致、Nasser