This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:热性能信息和功率耗散

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696683/pca9536-the-thermal-information-and-power-dissipation

器件型号:PCA9536

大家好、

请帮助确认 PCA9536DGKR 的热性能信息。 数据表中未显示 Θjc。

此外、如何计算其功耗? 请提供公式。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们正在努力为您提供这些信息。 产生热阻可能需要大约一周的时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    我提交了热模型请求、我们应该在本周结束前得到。 功耗将在很大程度上取决于您如何设置 IO。 您是否有建议实施的原理图? 我可以为您执行计算、并向您展示如何执行计算。 功率耗散只是功率输入和功率输出之间的差异、但当然、它们更详细地介绍了计算、但提供了原理图并可向您展示如何计算。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    下面是热模型编号。  

    您是否有电路图或原理图、以便我为您提供有关如何计算功率耗散的详细说明?  请告诉我。

    -弗朗西斯·胡德