This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:有关时序规格的问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696441/tfp401a-question-about-timing-specification

器件型号:TFP401A

  下面是否有针对 TFP401A 的时钟到输出时序技术规格?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我认为此信息位于数据表的第7.7节(交流电气特性)中。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I.K-San

    感谢您的回复、

    第7.7节仅描述最小值或最大值。
    下面是否有时序规格数据?
    ・μ s 最短上升时间:TR1和 TR2
    ・μ s 最小下降时间:tF1和 TF2
    ・最长保持时间:TH1和 TH2

    其他问题、
    如果可能会通过影响 ODCK 时序导致数据更改(无法保留数据)、请告知我。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    根据 DSI 规格、最小上升/下降时间约为75ps。 没有最大保持时间。

    我不确定我是否理解您的其他问题、但只要时序参数在数据表中列出的规格范围内、就不会出现任何问题。

    此致、
    I.K.